{}

Nuestras marcas

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Bienvenido al sitio web de Schneider Electric

Bienvenido a nuestro sitio web.
¿Qué son las curvas de disparo en interruptores Riel Din?

Problema: Desconocimiento de la función que cumple el tipo de cuervas en interruptores Riel Din Línea de producto: Acti9 Ambiente: Distribución eléctrica en baja tensión Porque: Desconocimiento en la...

¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones según IEC?

Problema: ¿Cómo seleccionar un limitador o descargador de sobretensiones (DPS) según IEC? Línea de producto: Acti9 Ambiente: Hardware Resolución: Para seleccionar un limitador de sobretensiones es...

¿Qué es el control de 2 hilos y 3 hilos en los variadores Altivar?

Control de 2 hilos : 2 hilos para los comandos de arranque del variador, hacia adelante y hacia atrás o reversa. En el control de 2 hilos no hay un comando de paro por separado. Los comandos de...

¿Qué hacer frente a las fallas SCF1, SCF2 y SCF3?

Cuando aparece una falla relacionada a una falla a tierra como son las fallas SCF1, SCF2 y SCF3 puede deberse a un problema en el variador de velocidad o en el motor eléctrico junto con sus cables de...

¿Por qué podría estar pitando mi producto APC Back-UPS?

Problema: Los UPS generalmente se instalan y colocan en lugares que el usuario no ve fácilmente (es decir, debajo de un escritorio, en un armario de cableado, etc.). Por lo tanto, con el fin de...

¿Cuál es la diferencia entre PNP y NPN al describir la conexión de 3...

La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...

¿Qué guardamotor colocar aguas abajo de un variador de frecuencia?

La estructura más general de los Disyuntores magneto-térmicos y de los relés térmicos, normalmente consiste en un bimetal que se va calentando en función de la corriente que pasa a través de él....

¿Es possible utilizar el modulo ACE959 (4 hilos) en una red Modbus RS485 2...

SÍ es posible, pero hay que hacer un puente entre Tx+ (B) /Rx+ (B') y Tx- (A)/Rx- (A') como se indica abajo:

Ver más
Preguntas frecuentes sobre videos popularesVideos populares
Ver más
Conoce más con nuestras Preguntas Frecuentes de conocimiento generalConocimiento general
¿Cuál es la diferencia entre PNP y NPN al describir la conexión de 3...

La mayoría de los sensores de proximidad industrial (inductivos, capacitivos, ultrasónicos y fotoeléctricos) son de estado sólido. El término estado sólido se refiere al tipo de componentes...

¿Qué significan los términos AC1 y AC3?

Problema: ¿Cuáles son las categorías de utilización de AC-1 y AC-3? Línea de productos: Productos de Schneider Electric Entorno: Cargas inductivas y resistivas Resolución: AC-1 - Esta categoría se...

¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas?

Problema: ¿Cuál es la diferencia entre las cargas inductivas y resistivas? Línea de productos: Equipo de distribución Resolución: Las cargas resistivas son cargas simples donde las ondas sinusoidales...

Cuales son las dimensiones de los interruptores Compact NSX?

Problema: Desconocimiento en dimensiones de interruptores Línea de producto: Compact NSX Ambiente: Hardware Porque: Conocer dimensiones y tamaños de NSX Resolución: En la familia NSX se tienen dos...

Desclasificación/derrateo por altura

La altitud no afecta significativamente las características del interruptor hasta 2000m. Por encima de esta altitud, es necesario tener en cuenta la disminución de la resistencia dieléctrica y la...

¿Cuál es la definición de fallo de tierra ANSI 50N/51N o 50G/51G?

Protección contra fallas a tierra basada en valores de corriente residual medidos o calculados: ANSI 50N/51N: corriente residual calculada o medida por sensores de corriente de 3 fases ANSI 50G/51G:...

¿Cuál es la vida útil de la batería del medidor de la serie PM5500?

Problema: Vida útil de la batería en la serie PM5500 Línea de productos: PM5500 Ambiente: Hardware Porque: Conocer aspectos técnicos del medidor Resolución: La batería interna del medidor mantiene el...

Ver más